This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2144:输出信号失真;

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166279/tle2144-output-signal-distortion

器件型号:TLE2144

大家好 、团队、

我目前正在使用 TLE2144IDW、600kHz、4.2Vpp 的输入信号由函数发生器生成。

使用具有 TLE2144的电压跟随器、我能够通过函数发生器的输入获得4.2Vpp 的输出、但在信号达到510kHz 以上后、信号在负周期开始失真。

TLE2144的增益 μs 约为5MHz、压摆率为27V/μ s。 因此、我应该在输出端获得良好的信号、但信号的负周期看起来会略微失真。 不确定问题是什么。 我不知道我需要查找什么。

原理图:

双电源+/-12V

下图(输入:青色信号、输出:黄色信号):

 

我希望听到您对此事的看法。  

此致

James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    今天、我们稍微简短地介绍了一下。 您看到失真的原因是运算放大器的带宽附近存在 Q 或增益峰值。  

    请尝试以下补偿、并查看您是否能够解决该问题。  

    e2e.ti.com/.../TLV2144-330uH-55Ohm-Load-10312022.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [μs userid="494336" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166279/tle2144-output-signal-distortion TLE2144的增益带宽约为5MHz、压摆率为27V/μ s。 因此、我应该在输出上获得良好的信号、[/quot]

    很抱歉、我不同意您的观点、但 TLE2144的速度不够快、无法在输出端提供纯净的600kHz 正弦波。 由于 TLE2144的增益带宽为5.9MHz、因此线性化增益保留仅约为5.9MHz/600kHz = 10V/V 或20dB。 这对于重现600kHz 的干净正弦波来说太小了。 我会选择增益带宽大于60MHz 的 OPAMP。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raymond

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户。

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    如果问题得到解决、请告知我们。

    如果客户需要低失真正弦波应用、而对于600kHz 信号、运算放大器的带宽需要更高、则 Kai 是正确的。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond