Other Parts Discussed in Thread: INA250, LM7322
您好专家、
客户希望设计一个20环路电流测量。
测试电流模式如下所示:
振幅:25A (准时:200us /关断时间:800us)
2.上升/下降时间:500ns/500ns
3.电流转换为电压,例如25A >> 0.4V
4、20个环路需要同步和汇总、0.4V*20=8V (最大值)
他们最初的想法是以 OP 作为加法器来实现、并找到一种方法来测量和观察示波器中的波形。 下面是草稿方框图。
他们认为的挑战是上升和下降时间需要同步而不会出现时间延迟。
您是否会建议适合此类应用的 OP 类型? 我们是否有这样的参考设计?
请随时与我们分享您的宝贵经验。 如果设计可以由纯硬件完成而不涉及软件、那将会是很好的。
此致、
Allan