This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA237:+18V 和+15V 电源下的输出电压摆幅数据

Guru**** 2689945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177103/opa237-vout-swing-data-at-18v-and-15v-supply

器件型号:OPA237

您好!

我的客户想知道+18V 和+15V 电源电压范围(单电源)的 VOUT 摆幅范围、以确认它是否适合他们的设计。
我知道该器件是一个旧器件、但您有数据吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    数据表的电气特性和第8页(输出电压摆幅曲线)中已经包含非常有用的信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我们没有任何额外的 OPA237输出电压摆幅、具体采用+18V 单电源。 到电源轨的 OPA237输出电压摆幅在很大程度上取决于所使用的电源电平。

    正如 Kai 所指出的、数据表第8页提供了输出摆幅信息。 输出电压摆幅与输出电流间的关系 图应提供所需的信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程