This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281EVM:INA281EVM 直流测量问题

Guru**** 2922640 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281EVM, INA281, INA241B, INA296B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174579/ina281evm-ina281evm-dc-measurement-issue

器件型号:INA281EVM
主题中讨论的其他器件: INA281INA241BINA296B

尊敬的社区:

我最近购买了一个 INA281EVM 电路板、用于测试应用中的 INA281B4 IC。 但是我遇到了以下问题:

1.直流测量不是线性的。  

2、直流电流测量结果给出了具有大量噪声的特定频率的脉冲输出。 我无法调试该问题。(已附加图像)

谢谢、

Ashwin K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    信息太少、无法提供帮助。 请提供更多详细信息。

    我们在示波器图中看到了什么? 您能否对分流器上的压降进行测量? 您是否确实测量直流电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    我同意 Kai 的说法。  需要更多信息以更好地了解问题。  从这个范围内查看有限的信息、您可能会遇到从负电压到正电压的过冲情况、这会导致问题、因为存在过载恢复时间。  数据表中对此进行了说明。  您还能解释一下上述预期结果与示波器截图之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    是的。 我测量的是直流电流。 我使用电流源生成了直流电流、这是我使用电流探头确定范围的黄色波形。 绿色曲线图是 EVM 板的输出穿过输出引脚和 GRND。

    Ashwin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    预期结果必须是直流测量、但我得到的结果是具有大量噪声的脉冲响应(绿色)。

    Ashwin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    但黄色曲线看起来不像真正的直流电流。 它始终受到高频噪声的污染。 INA281尽可能放大叠加的 HF 噪声、因为它认为它属于信号、因此 INA281的输出信号也看起来很嘈杂。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    您能否分享更多详细信息?  是否有一些您想要转换为直流的开关电压或电流?  此外、我还可以分享您的预期直流电流、Rshunt 电流和预期直流输出电压吗?  我可以计算最后一个。  INA281的直流输出应该是直流输出、与电流探针一样。  您可以分享的信息越多、我们就越有可能找到问题的根本原因。 您能否分享您连接到 EVM 的原理图。  您的 VCM 是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    这是我的测试设置。 对于1.05A 的直流电流、由于感应电阻为10m Ω(如数据表中给出)、我在感应电阻器上获得10mV 的压降。 我使用的增益为200V/V、因此我应该得到大约2V 的输出电压、但我使用万用表在输出端几乎为零。

    谢谢、
    Ashwin K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    请将电流的 VCM 连接到以 INA281的 GND 为基准的电压。  此时的设置将输入连接到电源、电源很可能会浮动、这可能会超出绝对最大值。  如果您将 INA281的 GND 连接到电流源的 GND/Lowside、或者在两者之间连接一个不违反绝对最大值的电压源、则应该是好的。  由于可能超出绝对最大值、我不确定 INA281是否能够承受、这取决于寄生效应和超出高绝对最大值。 因此、如果是这种情况、您可能必须尝试其他引脚版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin、

    我看到两个问题、Javier 已经提到的浮动信号接地以及您生成1A 测量电流的方式。 通常、实验室电压源具有可调输出电压和可调电流限制。 但您尚未设置输出电压、而只是设置电流限制。 这可能会导致实验室电压源发出噪声测量电流。

    我建议设置一个与零不同的输出电压并通过一个电阻器来限制电流、如下所示:

    e2e.ti.com/.../ashwin_5F00_ina281.TSC

    当然、您可以选择任何其他输出电压和任何其他电流设置电阻器、从而产生不同的测量电流。 在上面的示例中、10R 电阻器将来自实验室电压源的电流限制在大约1A、并导致相同的电流流经10mR 分流器。 这会使分流器上的压降10mV、该压降由 INA281放大200V/V、从而使 INA281的输出电压约为2V。

    请注意、所有涉及的接地均已正确连接、如上所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    直流测量问题已解决。 问题在于浮动接地测量。

    然而、当我使用它来测量占空比为50%的100kHz 脉冲时、我没有得到所需的结果。 波形的上升沿存在问题。 请帮帮我。 绿色波形是感测到的电流、黄色波形是 IC 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    我认为这可能是 Rshunt 处的电压略为负、从而导致器件内部轻微过载恢复的情况。  我展示了从讨论此问题的数据表中摘录的内容。  您可以使用串联的电阻器在器件上特意放置一个失调电压。这样做的问题是、您将添加一个失调电压和一个需要校准的增益误差。  另一种选择是使用 INA241B 或 INA296B、它们是刚刚发布的双向器件。  下面是一个添加电阻器以提供偏移的示例。  它使用器件的 IB 来创建偏移。  如果在 INA281的输入端切换电压、我建议也使用 INA241B 来缓解 VCM 切换问题。  

    下面是一个添加电阻器并更改偏移的示例。  这需要根据器件进行校准、因为 Ib 会因器件而异。