This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA692:缓冲器电路输出电压处的直流失调电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA692, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177709/opa692-dc-offset-at-the-output-voltage-of-a-buffer-circuit

器件型号:OPA692
主题中讨论的其他器件: OPA656

您好!

在我的应用中、我将使用 OPA692作为带分压器的缓冲器。 下面给出了简化电路和瞬态仿真结果。 我的问题:

为什么在输出电压上有一个直流偏移? 如何补偿该失调电压?

  

此致

Kara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、OPA692是电流反馈、不能在0欧姆反馈的情况下工作而不振荡、  

    反馈 R 是内部的、只需消除外部短路、看看它是否更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael! 我已经消除了外部短路。 但仿真结果是相同的。 您可以在附加的文件中看到它。

    e2e.ti.com/.../4336.VD_5F00_simplified.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、两点、

    对于该器件中的较高输入偏置电流、您的 R 分频器的拉电流过高、在这里、我将两者都降低了100倍

    增益为1所需的反馈电阻器位于器件和模型内部、您无需在外部使用、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我希望具有高电阻。 您是否知道任何其他适合我的应用的放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要多快的速度?  

    不过、OPA656 JFET 输入将很快工作。