This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:用作 ADC 的驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ800, THS4521, THS4541, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177608/ths4521-as-driver-for-adc

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ800THS4541LMH5401

您好!

我将此器件视为 TI ADC09QJ800的驱动器。

在我的应用中、信号将从接近于直流的频率开始、最高可达大约(仅) 120MHz。

(是的-我知道这个 ADC 可能看起来是一个过度使用、但也涉及其他因素)。

ADC 为1.1V 共模提供50欧姆的输入阻抗。

THS4521的数据表未提及驱动50欧姆负载时的输出特性。

我将具有许多相同的通道、因此功率耗散和成本也将计入公式中。

有人能评论一下 THS4521在这个应用中的选择、还是能提出一个更好的选择。

2和3谐波失真对我来说并不重要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    THS4521的速度几乎不足以满足120MHz 的要求、具有低高清、

    下一个步骤是 THS4541、即使它的 HD 性能超过100Mhz、也无法正常运行

    然后、您升级到 LMH5401这样的器件-这可能会有同样的机会  

    当然、您没有指定 HD 目标、增益、级间滤波等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、David、在这个幻灯片中有一些重要的概念-在你走得太远之前、你应该回顾一下-这些概念仍然非常适用、只是有更新的器件、 e2e.ti.com/.../Key-issues-and-options-in-driving-ADC_2700_s.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的快速回答和有趣的附件。

    我曾说过 HD 并不重要-但我忘记了说、在100MHz 下、+/- 2dB 的增益平坦度很重要。

    原因是、在我们的应用中、我们非常希望在对大样本应用 FFT 后找到峰值频率分量及其幅度。

    因此、一点 HD 不会对这些结果产生太大的影响。

    后置 FDA 滤波器将是一个介于120MHz 至140MHz 之间的2-3极低通滤波器。

    很难知道我们将使用什么增益、因为我尚未完成整个链的设计。