This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:电流源原理图审阅

Guru**** 2392125 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176863/opa858-current-source-schematic-review

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA855

您好、专家、

我的客户使用 OPA858作为电流源、但它无法正常工作。 您能提供一些建议吗? 谢谢。

谢谢。

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    请提供有关该电路的更多详细信息。 什么是输入信号? 输出电流是多少? 负载是多少? 和...

    您在此处选择解补偿5.5GHz (GBWP)运算放大器是否有特殊原因?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    输入信号为0.3 +/- 0.1V、  

    客户希望使用 OPA858的原因是客户希望使用单个 OPA 来涵盖所有平台、OPA858用于光学模块中的 TIA、该电流偏置也用于光学项目。 旧解决方案是 OPA855、现在转到 OPA858、我们发现 OPA858的输出电流与 OPA855不同。 因此、请寻求您的帮助以进行仔细检查。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../chi_5F00_opa858.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的仿真结果。  

    客户的用例、

    输入直流电压将为0.9V、交流电压将为0.3V+-0.1V

    电源为3.3V 和5V、有2种应用场景

    输出位于 BJT 集电极侧的节点。 输出电流为10mA

    如果此原理图不稳定、您能给出一些建议吗? 谢谢。

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chi、

    我正在关闭此重复线程、以便可以将响应集中在活动线程上。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    抱歉、这不是重复的线程、我的客户使用单个 OPA858时遇到了不同的应用问题。 谢谢。  

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chi、

    抱歉、我查看线程的仪表板生成了您的线程的副本。  请继续讨论。

    最棒的

    阿尔茨