This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:作为 ADC 的驱动器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ800, THS4521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177611/ths4521-as-driver-to-adc

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ800

您好!

我将此器件视为 TI ADC09QJ800的驱动器。

在我的应用中、信号将从接近于直流的频率开始、最高可达大约(仅) 120MHz。

(是的-我知道这个 ADC 可能看起来是一个过度使用、但也涉及其他因素)。

ADC 为1.1V 共模提供50欧姆的输入阻抗。

THS4521的数据表未提及驱动50欧姆负载时的输出特性。

我将具有许多相同的通道、因此功率耗散和成本  将计入公式中。

有人能评论一下 THS4521在这个应用中的选择、还是能提出一个更好的选择。

2和3谐波失真对我来说并不重要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在关闭此重复线程并保持活动线程处于打开状态。

    最棒的

    阿尔茨