This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:OPAMP 漏轨保护

Guru**** 2811255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175562/tlv9351-opamp-missing-rail-protection

器件型号:TLV9351

大家好、我在我设计的电路中主动使用运算放大器、我希望运算放大器在 GND 引脚断开连接时关闭其输出。 但是,当 GND 引脚断开连接时,运算放大器的 GND 桥臂将获得正值并烧毁。 如何找到解决此问题的方法。我阅读 有关 GND 损耗保护的文档。  https://www.ti.com/lit/an/slvaes9a/slvaes9a.pdf?ts=1669729893383&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F.but我不是很了解该怎么办。有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已检查过从 OPAMP 接地引脚到 OPAMP 输出引脚的 BAT54S 肖特基保护二极管?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170931/tlv9351-op-amp-missing-gnd-rail-protection/4407797#4407797

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    防止接地开路的一个好方法是使系统接地连接不必要。

    我假设您需要可编程输出电流。 如果该电流不必降至零、则将应用电源电流发送到负载。  

    类似这样的东西。 运算放大器连接到输出[D1阴极]的 BATT (仅两根导线)。 我输入一个放大器本地接地(以使电路更易于理解)。 最小电流为运算放大器 Iq 加上本地应用中的任何其他电路)。  如果应用的 BATT 或输出打开、则负载看到零电流(因此它可以知道)    

    另一种方法会更加复杂、错误的输出电流将在接地开路时流动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Electronx、

    如果您希望保留原始设计思想、 添加在接地断开时导通的 D2 (开关对此进行仿真)。 此外、在故障条件下添加 R8以限制运算放大器输出电流。 可以添加 C1来帮助调节电路的稳定性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ron! 感谢您的反馈。 D2二极管大大降低了 IC 的温度。但是,我希望 GND 引脚断开时输出完全为零。 因此、正如  您所说、我需要移除电源的+RAIL。 您有解决方案吗?  第二 个想法 是输出必须 超出范围值 (大于输出端的正常电流范围)、以便输出端的 ADC 能够测量该值并向 MCU 报告紧急情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Electronx、

    移除 V+理念后、拉出 D2并添加 T2、R10、R11 (请参见右侧)。  V+和 GND 都必须存在、以便 T2将 V+传递到 应用的其余部分。  

    PNP 可以是 PMOS。 测试 R10和 R11的值、以在 GND 被连接时获得饱和 PNP ON、  而在 GND 被打开时完全关闭。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ron! 感谢您的反馈。

    我之前尝试过这个解决方案、电阻值如图所示。 您可以看到 晶体管引脚上的电压值标记为红色。 (这些是使用万用表测得的值)。但晶体管持续导通、因此我找不到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Electronx、

    我将电源移除器转换为通用解决方案、以便于学习和查找可能出现的问题。

      

    受保护的三线应用由电阻器 Iq 和 PASS 表示

    在故障情况下、IOUT 必须为"零"。 为了实现这一点、我必须添加 D1。 输出后、IQ 可以向后流动、从而保持 T1导通。

    D1不应是肖特基二极管、因为它们在高温下会严重泄漏。  

    粘贴到原始应用中以代替 IQ 并通过;它将由 T1收集器供电、"APP GND"作为接地端。

    原始 APP 具有输出二极管、因此提升的应用接地不会成为问题。 您可以使输出二极管2串联、以便在正常运行期间为零输出电流留出更多裕度。    

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_remover.TSC