This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:使用 slau839测量电流和电压时可获得 CAN#39;t 图

Guru**** 2535850 points
Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176306/ina239-can-t-get-plots-while-measuring-current-and-voltage-using-the-slau839

器件型号:INA239

尊敬的 TI:

我将 slau839控制器连接到安装了 INA239的评估板(SBOU241E)。

我可以测量和读取寄存器上的数据、但在"结果数据"选项卡中没有任何数据-图解全部为零、导出到.csv 的数据全部为零。

我 已经收集了已定义数量的样本以及自由运行的数据-这两种情况都会产生相同的结果。

这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 我有几个问题可以帮助您进行调试:

    1.您是否检查了以确保您使用的是最新固件? (文件->编程设备)

    2.您是否在寄存器页面的结果寄存器中看到了值?

    点击"Read All Registers"后、您能给我发送一张寄存器页面的屏幕截图吗、以便我查看所有寄存器值以进一步评估。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    1.当我尝试(文件->编程设备)时,我收到一条“未成功”消息。

      我也尝试使用串行的"BSL"命令、我不知道它是否起作用-是否有方法从器件读取 FW 版本?

    2.我在寄存器上看到正确的值、包括 VBUS 和我正在测量的电流。

      我还能够从串行端口读取它们、但在结果选项卡中按"收集数据"不起作用-在导出到.csv 时、所有测量值以及图解都为零。  我也尝试从串行端口发送'collect'和'sttop'命令。

    我从文档中了解数据通过"USB 批量传输"发送-如何收集?

    3.附件-  

    非常感谢、

    A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.可以,您可以从 Help -> About (帮助->关于)中检查固件版本。 时间戳。 您应该看到:

    否则、请确保您使用的是最新的 GUI: https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA228_229_237_238_239EVM_GUI

    您可能必须将 USB 连接到另一个端口、或者不使用集线器。 此外、如果固件出现故障、请拔下并重新插入设备、然后再尝试。  

    2.如果要在没有 GUI 的情况下从批量通道收集数据、则必须使用某些程序或方法来连接和读取批量器件。 我知道有些人使用 LabView 读取批量数据。 还是 PYTHON。 连接时是否看到"批量设备超时"错误? 如果您使用的是最新固件且已正确连接大容量器件、则此操作将有效。

    我在寄存器映射中没有看到任何奇怪的东西。   您是否在主页上看到绿色的"已连接"?

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的支持。

    1. help-->关于返回此项:

    但是、我发现单击已连接设备旁边的小信息图标会显示固件信息、字段为空。

    我不使用 USB 集线器。 我已经尝试过笔记本电脑上的两个端口、我使用的是评估板随附的 USB 电缆。

    在连接之前、我看到此消息、因此使用的 FW 似乎是默认的旧版本。

    是否有手动下载并安装固件?

    2.我将检查 LabVIEW、但我认为必须先解决 FW 问题。

    谢谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    需要更新"TIVA/Stellaris 器件固件更新"器件的驱动程序。

    此页面中的信息:  

    e2e.ti.com/.../faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues