This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:是否已组装 EVM?

Guru**** 2912050 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802RGTEVM, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177090/buf802rgtevm-evm-populated-or-not

器件型号:BUF802RGTEVM
主题中讨论的其他器件: BUF802

您好!

我有兴趣购买 BUF802RGTEVM。 我想知道它是否是已组装的电路板。 此外、如果您在设计中通过短接 C44来修改电路板以进行直流耦合时有一些有关带宽的信息、那将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

     BUF802RGTEVM 是已组装的电路板。 之前的 E2E 主题是错误操作、已更正、但是 如果出于某种原因它不是已组装的电路板、请联系我们。 直流配置中电路板的带宽。 我们没有特定于 EVM 本身的数据、但是 EVM 板的设计考虑了与 用于表征 和收集 BUF802数据表中突出显示的数据的电路板类似的布局/设计注意事项。 它旨在反映数据表中的性能。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    感谢您的回答