This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-EP:单电源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129-EP, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177394/ina129-ep-single-supply

器件型号:INA129-EP
主题中讨论的其他器件: INA129

单电源运行的 INA129规格。  该 INA129-EP 是否还能够由单电源供电?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数现代 IC 没有内部接地、并且使用内部偏置为负 电源电压(V-)的 P 基板。  出于这些原因、 只要总电源电压 Vsup_total =(V+)-(V-)介于指定的最小值和最大值之间、大多数 IC 就可以在单电源、双电源或与任何其他电源中使用。  对于 INA129-EP、线性电源电压范围为4.5V 至36V (或+/-2.25V 至+/-18V)-请参阅下文。

    但是、由于输入和输出电压范围是相对于其电源轨指定的、因此必须特别注意不要超出这些范围-请参阅下文。

    此外、由于仪表放大 器的有效输入/输出范围不仅是电源的函数、也是基准电压(Vref)、增益和输入共模电压(VCM)的函数-请参阅下面的-您必须使用模拟工程师计算器来确定线性范围。

    对于30V 单电源,G=1和 Vref=15V, 9V 时出现0.8V 至29.1V 的最宽输出范围,Vcm < 21.5V -见下文。

    对于5V 的低单电源、这些范围会发生很大变化-请参阅下文。

    出于所有这些原因、为了确保 INA129-EP 的线性运行、您必须针对您的特定电路条件使用 Analog Engineer's Calc 工具  

    请在以下链接下下载免费的模拟工程师计算: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOGUE%20ENGINEERS