This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:在4-20mA 电路内读取电流

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176940/ina2191-reading-current-within-4-20ma-circuit

器件型号:INA2191

您好!

我设计了一个电路来读取压力传感器(4-20mA 标准)的电流、并按照所附图片所示连接了传感器、但始终 ADC 值为零。

此致、

Cosmin Briceag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    当传感器电路和 INA2191完全相互浮动时、就会发生这种情况。

    将传感器接地端连接到 INA2191电路的接地端。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢你的帮助。

    传感器和电源已经有一个公共 GND。 在其他端口上、ADC 读取的电压为5V、这似乎是运算放大器已饱和。 我不知道端口是否损坏或传感器本身是否损坏。  

    此致、

    余弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmin、

    我会创建一个简单的测试电路:通过250R 电阻器将"S+"连接到+5V、将"S1-"和"S2-"连接到 GND。 那么您应该会看到4V 的输出电压。 不要将电压表直接连接到 INA2191的输出引脚、而是先插入100...220R 隔离电阻器。 在测试期间断开 ADC 输入。

    如果问题仍然存在、请使用新的 INA2191并移除二极管 D1...D4。 顺便说一下、您使用的是什么钳位二极管?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    嗯、我进行了一些测量、电压符合预期。 似乎我错误地配置了 ADC,尽管 ADC 引脚上有电压,转换结果却为零。

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    余弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以听到 INA2191正常运行的消息。

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 为 Cosmin 提供的支持。

    Cosmin、如果您有任何其他问题、请回复。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的支持!  

    我将在有其他主题时尽快回来。

    此致、

    余弦