This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:错误触发

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177271/tlv3201-false-triggering

器件型号:TLV3201

VG1、VG2、VG3是三相交流电源、输入信号电压范围为1V 至2.9V。 VG4、VG5、VG6增加了100mV (1000Hz)以引入噪声。

我正在计算以给定电路中第2行(参考)为基准的过零。 该电路的目的是检测线路电压过零。 I、e、V1和 V2的线电压。

 我观察到、在低值输入信号时、会发生误触发。 此外、如果我增大噪声信号振幅、则会发生误触发。  我尝试使用 TLV3201 (比较器)、结果更糟。 请帮助您了解正在发生的情况。

如何为此电路添加迟滞、以避免在低值信号时发生误触发?  

2.是否有更好、更简单的方法去做?

e2e.ti.com/.../7242.Zero-crossing-detection-using-comparator-circuit_2800_3201_2900_.TSC