This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:EVM 上的 VCA821是否符合 RoHS?

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178081/vca821-do-vca821-on-the-evm-meet-rohs

器件型号:VCA821

大家好、

 EVM 上的 VCA821与 官方网站上的 VCA821之间是否存在任何差异? 它们是否都符合 RoHS 标准? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    可用于 VCA821的 EVM 是未组装电路板、因此它们不附带 VCA821芯片。 对于 EVM、有两种电路板选项、具体取决于所使用的 VCA821封装、因此在查看该器件提供的 EVM 时应考虑这一点。 这两个 EVM 本身不符合 RoHS 标准。 如需更多信息、请参阅 EVM 用户指南中"评估板/套件重要声明"下的内容。

    此致、

    Ignacio