This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549S 的推荐封装尺寸

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, TIPD138, OPA548EVM, OPA547EVM, OPA548, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177536/opa549-recommended-package-size-of-opa549s

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: TIPD138OPA548EVMOPA547EVMOPA548OPA547

大家好、

OPA549S 是否有任何推荐的封装尺寸? 我的客户以前从未使用过类似的封装、在制作 PCB 时需要考虑推荐的封装尺寸。 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第18页规定了封装尺寸。 您是否想使用不同的词?

    KVC 封装似乎是为希望根据客户的要求进行定制引线成形的客户而设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    正如 Clemens 提到的、这些是 OPA549的可用封装。  

    以下是当前库存状态、遗憾的是、OPA549封装中没有库存。  

    https://www.ti.com/product/OPA549?login-check=true#order-quality

    如果您有其他问题、请立即让我们回答。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond 和  Clemens、

    感谢您的支持。 我还有另外一个问题:

    EVM 上的 OPA549S 与 官方网站上的 OPA549S 之间是否有任何差异? 它们是否都符合 RoHS 标准? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 EVM? (OPA547EVM、OPA548EVM 和 TIPD138参考设计均使用 T 封装。)

    芯片是相同的、但 EVM 没有任何保证或资格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177536/opa549-recommended-package-size-of-opa549s/4434950 #4434950"] EVM 上的 OPA549S 与 官方网站上的 OPA549S 之间是否有任何区别?[/quot]

    请参阅 Clemens 评论。  

    OPA549S 的引脚分配与 OPA547/OPA548不兼容。 您可以找到一种将 OPA549S "安装"到 EVM 上的方法、但它不是标准 EVM 配置。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou132/sbou132.pdf?ts=1670423908761&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FOPA548EVM

    https://www.ti.com/tool/TIPD138

    TI 未正式发布 OPA549S EVM。 我可能能够找到该器件的推荐原理图。   

    [引用 userid="528809" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177536/opa549-recommended-package-size-of-opa549s/4434950 #4434950"]它们是否都符合 RoHS?

    该封装不符合 RoHS 合规性要求。 引线框镀层仍然基于 PbSn 成分。  

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=32203&opn=OPA549S

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond