This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4520:查找差分输入与放大器;输出放大器

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177929/ths4520-looking-for-a-differential-input-output-amplifier

器件型号:THS4520
主题中讨论的其他器件:THS4552

大家好、

我正在寻找 差分输入和输出放大器。

目标是在混频器级之后设计一个有源带通滤波器(fc~160-250kHz)、该滤波器为差分输出。

它应该驱动具有250欧姆输入阻抗的差分输入 PGA。

  • 低噪声~5nV/sqrt (Hz)
  • 带宽~10MHz 最小值
  • 最大输入电压~2Vpp
  • VCM ~1.2V 共模电压
  • 在输出端至少驱动250欧姆
  • 单电源3-5V
  • 价格<2欧元
  • 2件(I 和 Q 通道)

期待您的推荐!

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上、您可能会看到 THS4552双 FDA。 此外、最小值为160Hz 或最小值为160kHz  

    甚至看起来有一些库存、