This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7709:LMP7709 Eagle Library isn#39;t COMPLETE

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176988/lmp7709-lmp7709-eagle-library-isn-t-complete

器件型号:LMP7709.

图书馆的当前版本 存在赤字。 我想它中现在没有器件。

可以麻烦你解决吗?

谢谢

vendor.ultralibrarian.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是指库中的运算放大器符号吗? 如果是、我将要求我们的工程师修复它。  

    我还检查了 mouser.com 网站、它看起来是正确的。 这是器件上的附加链接、您可以将其用于原理图。  

    如果您 有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LMP7709MAX-NOPB?qs=7lkVKPoqpbaAtR8CjMNoZA%3D%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。 从 Snapeda 下载的库正在工作。  但是、Ultralibrarian 的器件中没有定义器件、因此它不会显示在库/器件列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 Ultra Librarian 网站上列出并提供了 LMP7709型号。 您是否意味着设备未显示在您的本地 Eagle 库中?

    也许您的 Eagle 软件未连接到 Ultra Librarian 服务器、或者您的本地库需要更新。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eaged 库在库选择器中可用 、但 库文件中没有定义的设备、需要在 Eagle 的"放置新部件"菜单中显示其名称。  您知道 eagle.库由封装、器件和 符号组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将提交要更新的 BXL 文件以显示正确的符号。

    此致、

    扎赫