This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:加快响应时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176799/pga309-speeding-up-response-time

器件型号:PGA309

大家好、

我们的客户目前 正在使用 PGA309作为其压力传感器产品线的信号调节器。 使用触发方法和示波 器、我们在10%至90%输出中测量了大约4至6mSec 的响应时间。 是否有任何方法可以将响应时间缩短到1ms 左右? 我附上了该图供您查看。 提前感谢!





此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    PGA309数据表显示了数据表图15 -增益= 8、和图16 -增益= 1152V/V 上的大信号阶跃响应、其中稳定时间大约为~10μs μ s。  请记住、这是放大器的独立响应。  

    但是、请记住、整个 PGA309电路的响应将取决于电路反馈配置、RC 滤波器和所涉及的负载组件。

    随附的应用手册讨论了 PGA309噪声滤波、反馈配置、您可能会发现它很有用。   噪声和电路带宽之间将存在折衷。

    PGA309噪声滤波(修订版 A)-德州仪器(TI)

    您能否分享显示所用 RC 滤波器和负载元件的原理图?  

     此应用中使用的增益范围是多少?

    响应时间目标要求是什么?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您对此进行深入研究。 我们在 PGA309的输出上没有使用其他组件。 看起来 PGA309是电路中最慢的组件。 PGA309的输入为100mV、在零输入时输出0.6Vds、在100mV 输入时输出4.1Vdc、因此增益为35。 出于专有原因、我将通过私人消息向您发送原理图。 我们测量 J3引脚3和4之间的输出。 电路原理图上的引脚3标记不正确。 应为“+输出”。

    期待您的评论!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我已收到原理图、并将根据您的请求通过私人消息提供响应。

    我应该能够在明天通过私人信息提供详细的回应。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我已经查看了原理图并通过直接沟通提供了建议。  如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢、此致、

    Luis