This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:小的高频正弦信号会添加到输出中

Guru**** 2944810 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176939/opa548-small-high-frequency-sine-signals-gets-added-to-the-output

器件型号:OPA548

我正在尝试设计一个与 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa548.pdf 图26中给出的非反相放大器类似的放大器。

这是电路图。 输入是一个具有高电压3V 和低电平信号0.2 Vp-p 且频率为1kHz 的斜坡信号。  

我将获得预期的输出。  

但是、如果我放大信号、我还会看到频率大约为10MHz 的正弦信号、且幅度为0.7 Vp-p 添加到输出中。

原因可能是什么?如何消除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    这可能有许多原因:

    请勿使用示波器探头或万用表直接接触 OPAMP 的输出、但应首先插入100...200R 的隔离电阻器。

    2.希望您没有将容性负载连接到 OPAMP 的输出端? 您的原理图未显示任何内容。

    噪声可能来自电源轨。 您是否通过开关稳压器产生了电源电压? 示波器显示了交流模式下的电源电压、并显示了示波器图。

    4.我在您的电路中看不到任何电源电压去耦电容器。 根据数据表的图25添加它们。

    5.不要在运算放大器的输入和输出端使用任何电缆。 避免使用试验电路板。

    6.高频噪声可能已经来自输入。 尝试一个与 R6并联的小型低通滤波电容器。 对输入信号进行示波器、显示了示波器图。

    7.在反馈环路中使用相位超前电容始终是明智之举。 安装一个与 R2并联的小电容器。

    请展示您的设置和电路布局的照片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    [引用 userid="545994" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176939/opa548-small-high-frequency-sine-signals-gets-added-to-the-output ]\n 输入是一个斜坡信号、具有3V 高电压和0.2Vp-p 低电压以及1kHz 频率。

    正如凯先生指出的,根本原因不清楚。 请按照 Kai 的建议检查电路设置。  

    我仿真了您描述的条件。 差分放大器的增益为10V/V  我从示波器屏幕截图中提取了输入电压、看起来像下面的仿真、 其中 Vin 约为0.91V ±0.91Vpp @1kHz、请参阅仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-Diff-Amp-12052022.TSC

    两个示波器快照具有两个不同的输出电压曲线。 第1幅图接近仿真值、但第2幅图 以大约12Vdc 为中心、其中有交流信号。  我不知道为什么它不同。 请确保功率放大器的输出端没有容性负载。 否则、它可能需要某种运算放大器环路补偿。  

    请使用短接地导线来测量输出信号。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Raymond 的建议。  

    我尚未连接任何电容负载。

    我不会将开关稳压器用于电源轨。  并且根本没有使用任何电容器。  

    我想设计一个使用运算放大器的 PCB。 但是、为了验证它是否按 预期工作 、我目前正在试验电路板中尝试它。 看起来像试验电路板、DSO 探针导线和输入导线都会产生噪声。  

    但最后一个我更喜欢使用的原理图是具有单轨电源(0V 至30V)的同相放大器。 当我尝试使用单轨配置时、我注意到输出饱和至(V+)-1.4V。 我尝试将 V+从0增加到15V。它似乎在开环配置中饱和。

    我认为这是因为我在试验电路板中的设置安排混乱。 希望 IC 在 PCB 中表现得更好。 或者是否有其他原因导致此类输出饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kishore、

    不清楚 V+电压轨和负载值是多少。  

    对于单电源轨、请确保输入 VCM 满足 OPA548的输入电压要求、Vout 电压摆幅是负载电流的函数、请参阅随附的仿真捕捉。  

    如果将 V+= 15Vdc 用作单电源配置、Vout 将根据以下仿真条件饱和。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond