This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:输出从低电平到高电平的转换

Guru**** 2970680 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174420/lm2903b-output-low-to-high-transition

器件型号:LM2903B

您好!

我有一个 LM2903B 测试电路。  

VCC:3.3V (0.1uF 去耦)

IN-:电压从1.65V 降至1.4V (15秒内)

IN+:1.5VDC (3.3V 的分压器)

输出:3.3V 时的2.2k Ω 上拉电阻

OUT:从 OUT 引脚到 GND 的负载电阻器39k

OUT:未安装输出电容器

迟滞电阻器:未安装

我的输出电压从0.051V 开始至0.4V、并从0.4V 突然变为1.9V 和3.2V (使用 decesing +IN)。 引脚)

1) 1)尽管 IN-大于 IN+、但输出电压如何从0.051增加到0.4V?

2) 2)为什么尽管 IN+大于 IN-、输出电压会缓慢增加?

3) 3)为什么有一个从0V 到 VCC 的转换带?

请提供详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助集电极开路输出、信号仅由电阻器拉高。

    数据表中的图6-37显示了输出的行为方式。 您会得到不同的曲线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、上升时间需要几秒钟。 我在上面的消息中有不同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明  

    一如既往地感谢您的支持。  

    Gokhan

    很遗憾听到这个问题。 我们将在星期一之前休假,因此我们将在星期一再次回顾。 如果您可以包括输入、输出和 VCC 的示波器截图、这将有助于我们进行诊断。 您很好地描述了您的电路、但实际原理图始终很好。 希望您有一个用于比较器的局部旁路电容器。

    卡盘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokhan、

    在这种情况下、请始终用新芯片替换相关芯片、然后再次检查。 还要检查布线。

    如果问题仍然存在、请考虑由噪声、EMI 或其他因素叠加到输入端缓慢变化的直流电压导致的输出振荡。 想象一下、只有叠加的噪声的顶部才会使比较器切换。 然后、当输入端的直流电平缓慢变化时、这将导致输出振荡、占空比变化、当通过缓慢和平均值(!)进行测量时、看起来像缓慢变化的直流电压 直流电压表。

    您还可以在比较器的输入端对信号进行低通滤波。 不会进一步降低输入信号的速度、而是消除噪声和噪声。

    但最好的补救方法是添加迟滞。 请记住、当输入信号变化非常缓慢时、比较器迫切需要滞后。 当输入信号如您的情况那样缓慢变化时、切勿忽略迟滞。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    优点和建议。  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为我们没有看到回复。 谢谢。

    -Chi