This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2613:SPICE/TINA 模型行为

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2613
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178588/opa2613-spice-tina-model-behaviour

器件型号:OPA2613

大家好、我正在尝试将 OPA2613用作恒流驱动器、该驱动器将生成覆盖多个脉冲的基极输出电流。

到目前为止、我已经尝试针对基极输出电流设置放大器、并且在 SPICE 和 TINA 模型中看到了一些我无法解决的奇怪行为。  

在 TINA 中、我已将器件设置为尝试通过向+ve 端子提供100mV 电压并将来自1欧姆感应电阻器的反馈获取到-ve 输入来驱动100mA 负载。

当我运行瞬态分析时、运算放大器的电流大约为79mA。 根据数据表、输入失调电压或输入失调电流不会按照我的理解对此进行考虑。

Simetrix 中 PSPICE 模型的行为甚至令人愤怒、尽管在单电源中设置了器件、但器件仍设法灌入电流。

我是否对该器件的数据表产生了严重误解?

TINA/SPICE 模型是否按预期运行、或者是否已将其驱动到某种边缘情况?

提前感谢您的帮助

e2e.ti.com/.../simple_5F00_driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    在设计电路之前、检查放大器是否稳定以及其他更高级的指标时、最好进行快速检查、以确保您不会违反输入共模电压范围、因为我们将输出电压范围与您计划使用的信号结合使用。 从使用5V 单电源进行的初始直流测试来看、该电路超出了放大器的输入共模范围。 在此配置中、每个电源轨的输入电压应约为1.4V。 超出这些范围时、放大器不处于线性状态、通常会在输出端产生错误信号。 此信息可在 VS =+5V 部分的数据表"电气特性"下查看。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    超出 OPA2613的输入电压范围和输出电压范围。 请参阅数据表的第5页。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、好赶上了。 谢谢 Ignacio。