大家好、我正在尝试将 OPA2613用作恒流驱动器、该驱动器将生成覆盖多个脉冲的基极输出电流。
到目前为止、我已经尝试针对基极输出电流设置放大器、并且在 SPICE 和 TINA 模型中看到了一些我无法解决的奇怪行为。
在 TINA 中、我已将器件设置为尝试通过向+ve 端子提供100mV 电压并将来自1欧姆感应电阻器的反馈获取到-ve 输入来驱动100mA 负载。
当我运行瞬态分析时、运算放大器的电流大约为79mA。 根据数据表、输入失调电压或输入失调电流不会按照我的理解对此进行考虑。
Simetrix 中 PSPICE 模型的行为甚至令人愤怒、尽管在单电源中设置了器件、但器件仍设法灌入电流。
我是否对该器件的数据表产生了严重误解?
TINA/SPICE 模型是否按预期运行、或者是否已将其驱动到某种边缘情况?
提前感谢您的帮助