This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:绝对额定值

Guru**** 2965420 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2171, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178058/opa2171-absolute-ratings

器件型号:OPA2171
主题中讨论的其他器件: OPA2991

大家好、

我的客户有一个问题需要您的帮助。  

如果 未施加 OPA2171的电源电压,但信号输入施加的电压范围为 Vcc -0.5至 Vcc+0.5。  在这种情况下是否可以使用它? 是否会造成损坏?

谢谢、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持在绝对最大额定值内可确保不会损坏。 (但±0.5V 不是很高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    了解  ±0.5V 并不多。

    我想让它更清楚。

    电源电压为±5V、当客户进行 耐受电压 测试时、他们将断开 Vcc、但输入信号电压高达15V。  您能否再次检查这种情况是否有任何损坏?

    谢谢。

    邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    了解  ±0.5V 并不多。

    我想让它更清楚。

    电源电压为±5V、当客户进行 耐受电压 测试时、他们将断开 Vcc+、但输入信号电压高达10V(、相当于15V 至 Vcc-)。  您能否再次检查这种情况是否有任何损坏?

    谢谢,

    邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    15V 大于0.5V。电流可以流入引脚、通过钳位二极管流入 V+、然后流出 V−。 该电流可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。  客户表示输入信号的电流为2mA (小于 ±10mA)、 这是否正常?  

    谢谢、

    Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以保证电流小于10mA、则不会造成损坏。 (通常、这需要添加串联电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xing、  

    客户是否会考虑升级到 OPA2991?
    数据表指出、如果电流限制在10mA 以下、输入可能会高于最大额定值:  

    下面是一个比较表:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州