This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741-MIL:军用级澄清

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM741-MIL, LM741QML
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177351/lm741-mil-military-grade-clarification

器件型号:LM741-MIL
主题中讨论的其他器件: LM741QML

大家好、

LM741-MIL 产品页面明确规定它是军用级器件、但如果 OPN 的其余部分也是军用级器件、则需要您确认吗?

因此、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM741J 的额定军用温度范围、采用陶瓷封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您立即响应 Clemens!
    是否有不同级别的军用级? 例如、军用 A 级、B 级?

    因此、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 MIL-PRF-38535。 LM741-MIL 似乎没有这个限定条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 克莱明。 还有一件事。  数据表中提到、对于军用规格、可以参考 RETS741X。
    RETS741X 是否为文档? 我找不到任何 RETS741X 文档的参考。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、  

    以下是该器件的军用级:  

    另一个 e2e 线程显示了军用级(QML)与非军用器件(MIL)之间的差异: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841992/lm741qml-difference-between-lm741j-883-vs-lm741j-vs-lm741h-883/3113831?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM741-MIL#3113831

    Kirby 说:"LM741J/883为 mil 级器件。  LM741J 是一款商用级器件、不接受与 mil 级产品相同的处理/测试/鉴定。"

    此外、如果您愿意、下面是一个具有军用等级的参数表: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p1498=Military&sort=p1261max;desc

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RETS741X 似乎是 National Semiconductor 提供的一个文档、该文档可能已不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、claro、

    这意味 着 LM741J 是商用级器件? 请帮助确认。 这是令人困惑的、因为器件(GPN)产品描述指出它是军用级产品。 每个人通常都会认为所有器件型号(OPN) 也应为军用级。

    提前感谢。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、  

    是的、我可以看到这是多么令人困惑。 该器件表示为"-Mil"或"军用级"、因为 Clemens 表示封装和温度范围。

    [引用 userid="96787" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177351/lm741-mil-military-grade-clarification/4431920 #4431920"] LM741J 指定用于军用温度范围、并使用陶瓷封装。

    但是、当您比较 LM741-MIL 和 LM741QML 之间的数据表时、QML 在数据表中进行了质量一致性检查:

    了解 HiRel 级组件的质量等级

    奇怪的是、它们的价格是相同的。 让我在内部咨询、我将跟进。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    这意味着 LM741J 确实是一款军用级器件。 感谢您在这方面的帮助。 是的、如有任何更新、请告知我。

    因此、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、  

    不可以、LM741J 是"军用级"、因为它具有扩展温度并采用陶瓷封装;但它不符合 MIL-STD-883所述的最新测试。  

    我在此声明、唯一符合标准的器件是 LM741QML:  

    [引用 userid="416684" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177351/lm741-mil-military-grade-clarification/4434045 #4434045"]

    但是、当您比较 LM741-MIL 和 LM741QML 之间的数据表时、QML 在数据表中进行了质量一致性检查:

    [/报价]

    我询问了价格相似性、并被告知很可能是错误。  
    如果客户需要军用级、请让他们使用 LM741QML、特别是 LM741J/883

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolina 的澄清!

    因此、

    艺术