Other Parts Discussed in Thread: OPA862, OPA855, OPA846
主题中讨论的其他器件: OPA855、 OPA846
OPA862应用包括光电二极管放大器。 µA、数据表显示了 IB 输入偏置电流的输入偏置、A1 = 3.1 μ A。 这种应用程序的性能似乎异常高。 单位中是否存在错误。 该参数是否为3.1nA 而不是 uA。 谢谢、Joel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joel、
你是对的、这可能会令人惊讶。 在高速光电二极管应用中、电流范围为0mA 至5mA、因此反馈电阻器的值为1k。 因此、3.1uA 意味着可抵消的直流贡献(小于0.1%)、在交流应用中甚至无关紧要。
我希望这有助于理解为什么这种相对较高的偏置电流可以适合二极管电流远高于 1mA 的高速光电二极管应用(例如、在光纤收发器中)。 当然、如果光电流在 uA 范围内、这是无用的。
祝你一切顺利
您好、Joel、
OPA862是一款 HF-OPAMP、在 HF-TIA 应用中、通常可以承受更高的输入偏置电流、因为通常仅使用光电探测器信号的交流分量。 由 TIA 反馈电阻器上的输入偏置电流压降引起的失调电压起着很小的作用、仅在输出电压摆幅将受到限制时才有意义。 例如、OPA846和 OPA855显示了更高的输入偏置电流。
此外、与 OPA846和 OPA855相比、可以公平地说、OPA862可提供高输入阻抗。 当然、源阻抗一定不能太高、否则 OPA862的输入偏置电流可能会限制输入电压范围。
Kai