This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV841-Q1:故障模式分布与放大器;引脚 FMEA

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388-Q1, LMV842-Q1, LMV841-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1176997/lmv841-q1-failure-mode-distribution-pin-fmea

器件型号:LMV841-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA388-Q1LMV842-Q1

尊敬的专家:

我们将在项目中使用"LMV842QMA/NOPB"、"LMV841QMG/NOPB" IC、但我们需要以下参数:

  • 故障模式分布
  • 引脚 FMEA

您能否提供上述参数?

 感谢您的帮助。

此致、

Takashi Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    我的理解是、此信息通常包含在 PPAP 文档中。   您是否已提交 PPAP 申请?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hartshorne 先生

    感谢你的答复。

    我尚未提交 PPAP 申请。

    我们没有与 TI 经销商签订合同、因此如果您知道如何提交、请告诉我。

    此致、

    Takashi Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我补充我的问题。
    我需要如下 URL 等文档、在本例中是否需要 PPAP 申请?

    https://www.ti.com/lit/fs/scea075/scea075.pdf?ts=1670375583460&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    我在这里有更多信息要报告。 这些文档专门与功能安全相关。  我们有许多汽车器件都提供了有关功能安全的文档、例如、请参阅 OPA388-Q1:

    对于 OPA388-Q1、可通过数据表中的链接获取相关文档。  不过、遗憾的是、LMV841-Q1和 LMV842-Q1尚未提供这些文档。

    可以提出请求、但通常需要通过您所在地区的现场团队进行批准。 您能否通过您所在地区的 TI 销售代表或现场工程师代表提出申请?  如果您不确定要联系谁、请告诉我、我可以通过电子邮件将此信息发送给您。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike 先生

    >对于 OPA388-Q1,可通过数据表中的链接获取该文档。  但遗憾的是,LMV841-Q1和 LMV842-Q1尚未>提供这些文档。

    我知道。

    非常感谢您认真地教我。
    我的问题得到了解决。

    此致、

    Takashi Suzuki