请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6629 大家好、团队、
代表我的客户发布:
我们尝试按照数据表第6.6节中的详细说明、复制具有单个3.3V 电源的运算放大器的条件、但注意到低频开环增益仅为58dB、而不是规格中列出的78dB。 这似乎也会影响器件的线性度、因为在输入振幅小于200uV 时、波形开始被斩波。 但是、当我们向负电源轨施加-1V 电压并向正电源轨施加4.3V 电压时、所有这些都将消失。
这是实际中会看到的物理影响还是 PSpice 模型的错误? 随附了一个 TINA 仿真文件。 请注意、使用大电容器和电感器来复制 BIAS-T 以设置输入 V_CM。
e2e.ti.com/.../8030.simulation.zip
此致、
Renan