This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:《TINA 仿真开环传递函数不匹配》数据表

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178838/lmh6629-tina-simulated-open-loop-transfer-function-not-matching-datasheet

器件型号:LMH6629

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我们尝试按照数据表第6.6节中的详细说明、复制具有单个3.3V 电源的运算放大器的条件、但注意到低频开环增益仅为58dB、而不是规格中列出的78dB。 这似乎也会影响器件的线性度、因为在输入振幅小于200uV 时、波形开始被斩波。 但是、当我们向负电源轨施加-1V 电压并向正电源轨施加4.3V 电压时、所有这些都将消失。

这是实际中会看到的物理影响还是 PSpice 模型的错误? 随附了一个 TINA 仿真文件。 请注意、使用大电容器和电感器来复制 BIAS-T 以设置输入 V_CM。

e2e.ti.com/.../8030.simulation.zip

此致、

Renan