This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:禁用状态期间的警报信号

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177908/ina300-alert-signal-during-disable-status

器件型号:INA300

大家好、

客户考虑在其项目中使用 INA300、他们收到一个关于禁用状态期间警报状态的问题。

它们计划让器件在锁存模式下工作、当警报信号锁存时、如果通过下拉使能引脚禁用器件、该警报信号是否会释放为高电平?

您能帮您对此进行评论吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在办公室没有 EVM 来测试此用例、因为数据表中没有对此用例做任何说明。 我已经订购了一个、并将在它到达时对其进行测试。 我的假设是警报将变为高电平、但我想在进行确定之前通过基准测试来确认这一点。

    请本周留意我的回复。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 INA300在锁存模式下工作并且警报信号被锁存时、如果你随后下拉使能引脚、警报将变为高电平。 我已经通过对 INA300 EVM 的基准测试确认了这一点。

    此致、

    化学文摘社