This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:能量/充电计算问题

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177565/ina228-energy-charge-calculate-issue

器件型号:INA228

您好、专家、

我的客户在其新项目中使用 INA228。  结果发现、能量和电荷将始终在短时间内重新计算。 但根据我们的数据表、 如果该值被累加?我检查了它们的寄存器配置。 它们不会更改 RSTACC 位、并且09h reg 没有溢出。 您能不能?一些关于它的注释电流限制为1A。 分流电阻 R 为100m Ω、50ppm/C  Manythanks!è s

BR、

王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面列出了日志和已更改的寄存器 I。  

    e2e.ti.com/.../ina228_5F00_dump_5F00_regs.log

    BR、

    王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    这真的很奇怪...  我没有看到任何突出的东西、我会更仔细地查看数据、明天再返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    我在寄存器中看不到任何奇怪的东西、因此下面是几个测试来尝试帮助确定它:

    1. 确认这不是软件/读取问题:
      1. 对错误值进行示波器截图、以确保 MCU 读取的值与 INA 发送的值相同。
      2. 监视到 INA 的写入命令以确认一个复位命令不会被意外发送。  
      3. 降低通信速度并查看问题是否仍然发生。  
    2. 确保它只是器件、而不是设置
      1. 尝试使用另一个 INA 或另一个电路板进行测试。 如果问题仍然出现、则可能是设置/电路板/软件问题。  

    此外、最好监控电源以确保不会意外重置器件。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的支持! 客户重新检查了系统、发现他们重置了 ACC、这导致了问题。 一个新问题。 寄存器将在1或2小时内溢出。 但系统的电流低于1A。 因此、它们无法设置 非常大 的 Current_LSB 来延长累积时间。 我们是否具有寄存器失效时间的经验值? 我们是否需要打开另一个帖子? 非常感谢!

    BR、

    王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    我很高兴他们能够找到这个问题。

    当累积寄存器溢出时、它将回滚到0并保持计数。 因此、最简单的操作是监控溢出寄存器并对溢出的数量进行计数。 然后、您可以使用最大结果寄存器值和发生过流次数来计算总累加值。  

    此致、

    Mitch