This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7709:馈送 LMP7709的旁路电容器建议

Guru**** 2533130 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178199/lmp7709-bypass-capacitor-advice-for-feeding-lmp7709

器件型号:LMP7709.

我找不到 有关为 LMP7709选择电源旁路电容器的建议。 0.1 μ F 是否足够? 还是应该将0.1uF 与1uF 并联? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旁路电容器 用于通过将其旁路至接地来防止噪声进入系统。  此外、还需要在负载点保持低电源阻抗、从而 防止电源电压因负载电流突然变化而下降。  总之、在大多数应用中、电源引脚上的0.1uF 低 ESR 旁路电容就足够了、但如果您预计负载突然变化 10mA 或更高、则应  PCB 电源线上添加额外的1uF-10uF 旁路电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助。  祝您好运!