This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:与 INA821相比:是否可以调整 VSON 封装

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178524/ina188-vs-ina821-is-it-possible-to-adapt-vson-footprint

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件:INA821

团队、
INA188和 INA821在规格方面似乎非常接近:
https://www.ti.com/product-folders/compare?familyId=500&parts=INA188,INA821,INA828〈=en&source=prodfolder
但其各自的 VSON-8封装具有不同的尺寸 INA188SON-8 (DRJ ) 4x4mm 与 INA821SON-8 (DRG) 3x3mm。

-是否可以对 PCB 进行调整以使 SON-8封装彼此匹配以实现双电源?
-是否有现有示例?

例如、我已经看到下面的 SOIC-8至 SON-8 PCB 适配情况:
SOIC-8和 SON-8 (例如、一些 CAN 收发器 TCAN1xxx一些运算放大器):
小型封装放大器的第二供货源选项–SLYT744

《简化信号链设计以在小型系统中实现高性能》–SLYY198

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    由于外露散热焊盘、SON-8封装尺寸不能相互配合。 无论您如何确定封装的方向、这些散热焊盘都将导致器件引脚短路。 如果您想为双电源相互堆叠两个封装、则需要一个大得多的封装尺寸而不使用散热焊盘、例如您提供的链接中的 SOIC-8示例。

    如果要修改布局以适应双电源、您可以选择一些选项。 您可以将两个 SON 封装彼此相邻布局、并且只安装一个放大器、类似这样...

    但是、如果布板空间是一个问题、您 也许能够使用 一个安装在较大 SOIC 封装内的 SON 封装尺寸来实现更小的解决方案。

    下面显示的是 INA188 SON 封装、该封装安装在 INA821 SOIC 封装内部。

    最简单的布局解决方案(过孔更少)似乎是 INA188 SOIC 封装内部安装的 INA821 SON 封装尺寸更小、如下所示。

    请注意、此帖子中显示的所有布局都不完整、仅用作间距要求的示例、而不是用于您的设计的经过验证的参考布局。

    此致、

    扎赫