This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:输入电压为+/-10V、无电源电压

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178989/ina148--10v-at-input-without-supply-voltage

器件型号:INA148

尊敬的放大器团队:

我发现存在这样的威胁:在没有 Vsupply 的情况下、15V 正常、但在器件未通电时、如果输入端的电压为+/-10V、会发生什么情况。

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值支持高达±200V 的电压、因此泄漏电流不会造成任何损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik、

    在未供电条件 下、向 INA148的输入施加电压将正向偏置 ESD 保护二极管、并导致电流受1M 的内部输入电阻限制-请参阅下文。  因此、只要电流幅度小于典型值+/-10mA、就不会发生损坏。  对于+/-10V 输入、输入电流将仅限制为 IIN=(10V-VBE)/1M 或~9.5uA。  因此、无需担心。