This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-SEP:全 CMOS 技术?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178104/ina240-sep-full-cmos-technology

器件型号:INA240-SEP

您好!

为了使用高剂量率 TID 测试报告,如果 INA240-SEP 基于完整的 CMOS 技术,我需要知道吗?

谢谢、

Gladys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gladys、  

    感谢您使用 E2E。  

    INA240-SEP 基于 BiCMOS 工艺构建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    BiCMOS 组件对剂量率很敏感,您是否有低剂量率 TID 测试结果,我可以使用这些结果来查看空间应用的 INA240-SEP 剂量灵敏度?

    Gladys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gladys、

    我正在研究这一问题、并将在收到团队回复后立即跟进。 希望我不迟于明天进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gladys、

    很抱歉、这里的延迟、但我只是想发布一个更新、但我仍在运行此更新。 在假日期间、获得正确的人会变得更具挑战性。 我会在听到反馈后很快用我学到的内容作出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、我将等待。

    Gladys