This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081H:对 OPAMP TL081HIDBVR 进行重新分级的技术查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, OPA320, TL081H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179110/tl081h-technical-query-regrading-opamp-tl081hidbvr

器件型号:TL081H
主题中讨论的其他器件:LM7705OPA320

你(们)好、Taru

 

我们在设计中使用了运算放大器 TL081HIDBVR。 只需询问此运算放大器是否可以在低于输入电压范围的情况下工作

 

非反相端子上的输入= 0V 至3.5V

 

连接了 Sch

PWM_MCU 为5K、占空比范围为0%至100%( 电压电平为0V 至3.45V)

 

电阻器 R11和电容器 C17对 PWM 进行滤波、并在 C17 (运算放大器的同相端子)上产生低于电压的乘积

 

电压(PWM)

占空比(100%至0%)

C17两端的电压

3.45.

100

3.45.

3.45.

90

3.105.

3.45.

80

2.76.

3.45.

70

2.415

3.45.

60

2.07

3.45.

50

1.725

3.45.

40

1.38.

3.45.

30

1.035

3.45.

20.

0.69

3.45.

10.

0.345

3.45.

9.

0.3105

3.45.

8.

0.276.

3.45.

7.

0.2415.

3.45.

6.

0.207.

3.45.

5.

0.1725.

3.45.

4.

0.138

3.45.

3.

0.1035

3.45.

2.

0.069

3.45.

1

0.0345

3.45.

0

0

 

谢谢

Kunal Barot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    根据数据表的第6.5节、您的电路中的输入电压不应低于+2V。 因此、您的电路将无法正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    您能不能建议其他可直接替换的 IC、以满足我的要求。

    谢谢

    Kunal Barot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    OPAMP 必须能够在其输入和输出端处理0V、前提是输出信号应在低至0%的占空比下有效。 因此、在任何情况下、您都需要采用"输入输出轨到轨"("RRRIO)运算放大器:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=1;1&~p78=In;Out

    BUR、即使这样、您也需要添加一个较小的负电源电压、因为即使是最好的运算放大器、也无法在其输出端一直降至0V。 LM7705通常用于这些情况。

    另一种方法如 OPA320数据表的图44所示。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    之前我们在同一个设计中使用了"TLV170IDR"、它一直工作正常、一直到0。 但是、新设计(低敏感项目)团队发现了这一新部件 TL081H、它现在导致了问题。

    谢谢

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    TLV9301 是我找到的成本最低的替代产品。