This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:低频噪声

Guru**** 2971730 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178628/ina128-low-frequency-noise

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: INA121

我尝试使用 INA 128放大压电元件。 输出包含 大量低频噪声、这似乎首先取决于增益、其次取决于压电元件的电容。 我的电路如下图所示。 我尝试了一个电容 约为18nF 的黄铜压电盘、以及一个约为1.2nF 的塑料压电膜。 我将电路连接到音频接口、并用一些不同的增益记录了噪声、并在下面的第二幅图像中绘制了结果。 图像中的每个图是50个样本的平均值。 您是否知道导致这种情况的原因或如何缓解这种情况? 我已经尝试过各种电源、2个独立的音频接口、并且我已经使用其他放大 器测量了压电元件、这些似乎都不是噪声源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    INA128显示10Hz 时的噪声电流密度为0.9pA/SQRT (Hz)。 在6M Ω 电阻器上、这会产生的噪声电压密度为

    0.9pA/SQRT (Hz) x 6MOhm = 5400nV/SQRT (Hz)

    与10nV/SQRT (Hz)的 INA128噪声电压密度相比、该值很大。

    对于如此高的源阻抗、您应该立即选择具有低噪声电流密度的运算放大器。

    并且不要忘记12M Ω 电阻的450nV/SQRT (Hz)热噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    就我所见、您通过 V-=0V 和 V+=10V 为 inamp 供电、基准输入设置为5V、6MOhm 电阻连接到0V。 我是对的吗?

    如果是、则输入共模范围(>(V-)+2V)似乎超出范围、您可能会遇到奇怪的行为。

    正如 Kai 指出的、电阻器的热噪声和噪声电流会在差分输入端产生较大的电压噪声。 该源 由电容分流、因此 形成了一个低通滤波器、其转角频率取决于电容。

    Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加上其他注释、INA128线性 输入范围如下所示。

    但是、它会随电源电压、增益和 Vref 而变化、但您可以使用模拟工程师计算器来确定其线性运行情况-请参阅下面的内容。  为了使电路正常工作、您需要将 VCM 升至5V 或使用双+/-10V 电源。

    6M 电阻将决定双极输入 INA 中低频时的噪声。  请参阅以下具有 FET 输入的替代器件、从而降低电流噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管6M 电阻产生较大噪声、但由于电容器的原因、它被过滤掉。 6M 电阻的热噪声可被视为输出电阻为6M 的电压发生器。 因此、它通过低通滤波器。 由于电阻器值较高、转角频率非常低。 我已经进行了一个仿真,使用不同的电容值(并在输入端使用5V 共模电压)来说明这一点:

    使用18nF 时、热噪声不是50Hz 以上的主要噪声源。

    这可能令人惊讶、但根据上述情况、较高的电阻值甚至意味着在特定频率以上的噪声更小。 请参见下图(G=47、1.2nF)。

    这是因为热噪声振幅以电阻的平方根的形式增加、而转角频率与其成反比。 因此、因数10意味着噪声约为3.1x 高、但低通转角频率低10倍。 但是、在低频时、电流噪声可能占主导地位、因为它不是白噪声。

    我还对原始配置进行了模拟,它看起来与测量结果非常相似:

    我希望我能够帮助澄清这种情况。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更担心的 是、在6M 电阻器上转换为热噪声的双极输入 INA128的电流噪声、而不是6M 电阻器本身的热噪声。 6M 的热噪声约为310nV/rt-Hz、而0.3pA/rt-Hz 输入电流噪声被转换为6M 电阻器上的热噪声、高出6倍-约为1.8uV/rt-Hz。 然而、由于由18nF 输入电容器和6M 电阻器组成的 LP 滤波器、它实际上将在相对较低的频率下被滤除。  总之、我相信您看到的噪声背后的主要来源是 INA128输入级的非线性运行-见下文。

    如果您将 VCM 提升到2V 至8V (对于10V 单电源)之间的线性范围、则较高频率的噪声 会显著降低-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清--  6M 欧姆电阻连接到5V,而不是0V,抱歉我的草图不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢备选器件型号、这非常有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、这看起来完全正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    同样、输入噪声电流密度是这里的主要噪声源、而不是电阻器噪声。

    我尝试使用 TI 的外部噪声电压和噪声电流发生器进行噪声仿真、我根据本培训视频进行了调整:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-verifying-noise-model?context=1139747-1139745-14685-1138803-13844

    如下仿真所示、10Hz 时的仿真噪声电流密度与数据表中的曲线相比略高、但精度仍可接受:

    以下仿真显示了输出"VN_OUT"处的噪声电压密度、同时计算了6M 电阻器(加上并联的0F 或2.4nF 电容)的电阻器噪声、INA128的输入噪声电压大小以及 INA128的输入噪声电流密度。 增益仍然为1V/V:

    然后、增益为47V/V 时:

    累积噪声为:

    为简单起见、仅模拟了一条6M 桥臂。 如果 INA128的两个输入的输入噪声电流不相关、我将估算1Hz...100Hz 频带内电路输出端的总噪声约为1.414 x 1.78mVrms = 2.5mVrms。 仿真表明、当您将频带扩展到1Hz 以下时、噪声将进一步增加。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与。 这真的很有帮助、我从这学到了很多。 我已经订购 了一些 INA121、它们具有低得多的输入电流噪声(1kHz 时为1fA/sqrt (Hz))、看起来它们在其他情况下适合我的应用。 一旦他们到达、我将重复我的测量并将其发布在这里、以防将来对其他人有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我还感谢 Kai 和 Marek 的指导!  
    我已经使用您订购的 INA121重复了这些模拟。
    不同的电容值:


    不同的电阻值:


    使用实验值对两个放大器进行比较:


    我也祝你好运!
    Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天在邮件中收到了一个 INA121、并重复了我的实验、将其与 INA128进行了比较。 结果如下。 它与 Zoltan 的仿真完全匹配。 噪声性能要好得多、我认为这将适用于我的应用。 感谢大家!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这些是好消息

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。  我将关闭此帖子。   快乐的假期!