This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:未使用的引脚

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179780/opa2192-unused-pins

器件型号:OPA2192

大家好、

我的客户有一个此器件的用例、无法在通道上使用。

它们应该为未使用的引脚做什么?

它们是否应该将所有这些引脚都接地?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午  

    Bruce Trump 非常好地解决了这个问题、  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、 在大多数情况  下、最好将未使用的运算放大器配置为跟随器(缓冲器)配置、并将输入驱动到1/2 Vs (例如、使用电阻式1:1分压器)。  唯一的例外 是、由于使用的电源电压较低、1/2 Vs 会超出运算放大器的输入或输出线性范围-在这种情况下、您可能必须使用1:1分频器驱动输入、使输入和输出在其线性范围内。  话虽如此、Bruce 的博客是一篇很好的博客。