This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2206:过压保护

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2206, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179488/opa2206-overvoltage-protection

器件型号:OPA2206
主题中讨论的其他器件: OPA627

您好!

我们是否有关于集成过压保护与外部 OVP 钳位性能对比的任何信息? 它是否提供更少的失真? 从数据表中可以看出、它似乎仅在超过电源轨后激活、因此除了较小的串联阻抗外、它在电源轨内的标称输入范围内增加的失真很小。  

客户正在考虑除 OPA2206之外的 ADA4177。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们不知道 集成式过压保护与外部 OVP 钳位相比的性能如何、 但它确实提供了更少的失真。  这是因为、 为了将超出电源轨+/-40V 过压条件下的输入电流限制为所需的10mA (通过 ESD 保护二极管的最大电流、请参阅下文)、 用户需要添加4k Ω 串联输入电阻器、这种电阻器也会在电源轨内 VCM 正常运行期间导致失真。  然而、集成的 OVP 钳位是通过背对背 JFET 晶体管( 它们实际上是 电压控制 电阻器)实现的、可提供极低 的阻抗 (因此不会失真) 只有当 VCM 超出电源轨时、电源轨内部的阻抗才会增加、而输入级的非线性运行会导致信号严重失真-请参阅下文。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 这就是我对客户说过的、但想看看我是否遗漏了任何东西。  我正在尝试详细了解工程师尝试在何处使用该器件以及该器件是否可以正常工作。 他最初要求一个单轨3.3V 电源运算放大器能够处理48V 短路。 该器件需要4.5V 单轨、并且只能处理超过 V+的40V 电压-因此不是完美的选择、但它看起来也不像任何其他人那样。

    关于如何手动提供单轨3.3V 和48V OVP 的其他器件或想法? 一些 INA8xx 器 件看起来具有±60V 保护、但它们也需要4.5V、不是标准运算放大器。 请告诉我您的想法。   

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    有几个可能的. 但需要查看原理图并了解有关应用的更多信息。

    一个想法是安装额外的二极管钳位或外部背对背 JFET。 另一个想法是将运算放大器作为反相放大器运行、同时将运算放大器的正输入端连接到信号接地、并将位于虚拟接地端的 OPAMP 输入端的电压钳制到信号接地端。 例如、请参阅 OPA627数据表的图33。 但同样、用户需要查看原理图并了解有关应用的更多信息。

    还应记住、背靠背 JFET 或二极管钳位等有源保护电路可能无法瞬时工作、但可能需要一些时间才能完全稳定。 因此、OPAMP 可能无法承受突然、突然和急剧的对极低欧姆+48V 短路。 因此、最好在输入端添加一些低通滤波、以便保护电路能够及时正常运行。 这不仅可以缩短过压尖峰的上升时间、还可以提供一些无源电流限制、从而保护保护电路  

    通常、您必须为添加可靠的保护电路来抵御完全异常的过压而付出代价、最好从一开始就通过其他措施来防止这些过压情况。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我认为在某些情况下、例如线束导线故障、其中一个导线为48V、另一个导线为放大器的输入、无法避免、必须在放大器或放大器内部进行保护。 希望听到工程师更多的声音。

    John