This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HiRel:输出电流限制容差

Guru**** 2501865 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1178699/opa549-hirel-output-current-limit-tolerance

器件型号:OPA549-HiRel

专家您好!

我需要为我们的客户定义此部件。

请您就我的每项询问写下您的评论吗?

检查数据表后、确认器件的电流限制类别最大值为+/-600mA。

*查询- 1.

如下图所示、可以根据数据表中的温度检查电流限制图、但很难知道确切的数字。  

如果您可以确认在图中指定的电流限值为2A 时的最大容差是多少、我们将不胜感激。

*查询- 2.

此外、根据温度、电流限制值越低、容差也越低。

如果电流限制为1.5A、0.8A、如果您还根据温度检查最大容差、将不胜感激。

*查询- 3.

如下图所示、数据表中指定了根据电源电压的电流限制容差。  

当应用 V+=+15V 和 V-=-15V 时、我们会要求您检查下图中的电源电压是30V 还是15V。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    OPA549-HiRel 的电流限制设置函数是一个精密函数、除电气特性表中列出的最大值外、未指定最小值或最大值:

    (4) TJ = 25°C 时的高速测试

     电流限制与温度间的关系图和 电流限制与电源电压间的关系图是 典型特性。 对容差不作任何保证或不能作出任何保证。 我们不会提供超出数据表所提供特性的 ILIM 特性信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我还有其他问题。

    输出容差。

      如果输出电流小于8A、我能否知道输出电流限制容差在典型值范围内。 ±200mA、最大值±600mA?

    2. 关于电流限制与电源电压间的关系图。

      如果图形的 X 轴上的电源电压为30V、您知道 V+=+15V、V-=-15V 或 V+=+30V、V-= 0V 都适用吗?

      请详细解释。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    关于您的问题:

    输出容差。

      如果输出电流小于8A、我能否知道输出电流限制容差在典型值范围内。 ±200mA、最大值±600mA?

      kΩ 这是在 RCL = 7.5 μ F (ILIMΩ °5A)、RL = 4 μ A 以及 TJ = 25 C 的高速测试条件下指定的 OPA549-HIREL 输出电流容差、因此仅在这种情况下得到保证。 虽然在 其他电流水平下、典型的 ILIM 可能接近这些电平 、但 TI 无法保证最大容差是多少。

    2. 关于电流限制与电源电压间的关系图。

      如果图形的 X 轴上的电源电压为30V、您知道 V+=+15V、V-=-15V 或 V+=+30V、V-= 0V 都适用吗?

    将 图的 X 轴视为两种电源配置下 V+和 V-引脚之间的电压差为30V。 正负电流限制电路旨在通过单个+30V 电源或 ±15V 电源提供类似的电流限制。 就内部电流限制电路而言、它们在其元件上看到的电压相同、 相同的电流通过它们。 在这两种情况下、它们都引用了相同的精密带隙电压源、该电压源与 RCL 一起用于建立输出的电流限制电平。   

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程