This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9032:仿真适用于 TLV3201、一旦我将其替换为 TLV9032模型、就不会执行

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179466/tlv9032-simulation-works-for-tlv3201-as-soon-as-i-replace-it-with-tlv9032-model-it-doesn-t-execute

器件型号:TLV9032
主题中讨论的其他器件:TLV3201TLV9022

为了给您一个简短的介绍、  

该活动的目的是向电流电路添加过零检测。 上图中所示的电路显示了连接到 Amp 以进行电流测量的 CT 的输出。 其输出被馈送到控制器。 此电路已存在于当前版本的电路板中。 不过、活动是检测来自输出(Vout 信号)的过零

我还附加了包括 TLV3201的仿真文件(CURRENT_ZERO 交叉)。

请提供指导。

e2e.ti.com/.../Current_5F00_zero_5F00_crossing.TSCe2e.ti.com/.../4431.tlv9022_5F00_current_5F00_detection.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我将 R7和 C1乘以系数5、它能够进行仿真并正常工作。 我认为我们的一些较新模型存在反馈电容器的电流问题、因此您需要增加 R7以限制电流。 在我看来、当涉及交流迟滞时、您可能需要在工作台上或在实际电路板上进行测试、以查看所需的效果是否符合您的要求。  

    。  e2e.ti.com/.../7701.tlv9022_5F00_current_5F00_detection.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 如果您能给我一些有关交流迟滞和过零电路运行的理论、我会请求您提供这些理论、以便让您更容易理解并在工作台上执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Mohammed。 我将离线联系您。 关闭此帖子。