主题中讨论的其他器件:OPA445、
你好。 我"继承"了一个包含 OPA445和现在的 OPA462 HV 运算放大器的电路。
一些可能的趋稳时间问题。 一些明显与输入偏置电流相关的意外行为。
在我过载详细信息之前-检查 PCB 布局数据、我可以看到"PowerPAD"似乎没有做任何事情。
之前的迭代使用的是不带 PowerPAD 的 OPA445 SO8、但 OPA462仅适用于 PowerPAD 选项。
所有 TI 文档都指出、即使在低功耗应用中、也应将其连接到 VEE (如引脚4所示)。 但在阅读了有关"PowerPAD"的 TI 说明后、
我仍然不清楚为什么会发生这种情况,以及这是否可能导致我看到的行为。 从电气角度而言、PowerPAD 悬空是一个问题(器件在此应用中具有低功耗)。
浮动错误定义的电位? 泄漏电流? 等等
我看到的功能问题是、在更改输入保护二极管时、运算放大器输出未达到正确的输入(与输入电压相同)。
总之、将输入保护/钳位二极管替换为低泄漏类型(BAS116代替 BAS16)会阻止缓冲器正常工作。
这是一个非常复杂的设置、运算放大器以高电压为基准运行在"飞轨"上(在本例中、相对于高压轨 c +/-66V 为几百伏。
未连接 E/D 和 E/D COM。 那里的电压看起来不错。3.6V、我还尝试通过33pf 电容器将 E/D 连接到基准电压。
我将在这里停止详细介绍、以检查建议是否是 PowerPAD 未与 VEE 绑定、则很可能是"各种各样的错误"。