This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:输入偏置和 PowerPAD 查询

Guru**** 711300 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA445, OPA462
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1175574/opa462-input-bias-and-powerpad-query

器件型号:OPA462
主题中讨论的其他器件:OPA445

你好。 我"继承"了一个包含 OPA445和现在的 OPA462 HV 运算放大器的电路。

一些可能的趋稳时间问题。 一些明显与输入偏置电流相关的意外行为。

在我过载详细信息之前-检查 PCB 布局数据、我可以看到"PowerPAD"似乎没有做任何事情。

之前的迭代使用的是不带 PowerPAD 的 OPA445 SO8、但 OPA462仅适用于 PowerPAD 选项。

所有 TI 文档都指出、即使在低功耗应用中、也应将其连接到 VEE (如引脚4所示)。 但在阅读了有关"PowerPAD"的 TI 说明后、  

我仍然不清楚为什么会发生这种情况,以及这是否可能导致我看到的行为。 从电气角度而言、PowerPAD 悬空是一个问题(器件在此应用中具有低功耗)。

浮动错误定义的电位? 泄漏电流? 等等

我看到的功能问题是、在更改输入保护二极管时、运算放大器输出未达到正确的输入(与输入电压相同)。

总之、将输入保护/钳位二极管替换为低泄漏类型(BAS116代替 BAS16)会阻止缓冲器正常工作。  

这是一个非常复杂的设置、运算放大器以高电压为基准运行在"飞轨"上(在本例中、相对于高压轨 c +/-66V 为几百伏。

未连接 E/D 和 E/D COM。 那里的电压看起来不错。3.6V、我还尝试通过33pf 电容器将 E/D 连接到基准电压。  

我将在这里停止详细介绍、以检查建议是否是 PowerPAD 未与 VEE 绑定、则很可能是"各种各样的错误"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    有关 PG 的 OPA445状态的数据表。 12、否 1、"PowerPAD 必须连接到器件上的最负电源电压 V−"、对于 OPA462、它在 PG 上声明。 28、No. 1、"将 PowerPAD 连接到器件上的负电源电压 V–。" 将 PowerPAD 连接到负电源电压可确保器件之间的内部结隔离 按 设计工作。 如果允许 PowerPAD 浮动、运算放大 器可能仍然正常工作、但可能会产生意外的泄漏电流、直流和交流性能可能与其电气特性表中发布的性能不同。

    此外、PowerPAD 到 PC 板铜 是从这些 HV 功率运算放大器传导热量的主要散热路径。 如果在运算放大器内部产生大量热量、并且这些热量未被去除、则裸片会变热。 这会影响电气参数的工作位置;尤其是直流精度参数、例如电压偏移和输入偏置电流。 OPA445是 JFET 输入运算放大器、OPA462是 CMOS 输入运算放大器。 与低温相比、这两种技术在高温下表现出明显更高的输入偏置电流。 数据表的典型特性 包括一些曲线、这些曲线表示参数在宽温度范围内的性能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。 我花了一段时间来验证是否没有与 VEE 的现有链接。 然后用新器件将链节连接到那里(现有器件在一件中拆下、但只是为了确保在脱焊时有任何损坏)并重新安装-这比在芯片下方使用30AWG 导线容易得多。

    因此、毕竟"问题"仍然存在。 基本上、输出在正电源轨附近/通过两个级联的高阻抗 RC 滤波器部分连接信号源。 有限公司没有注意到它饱和到正电源轨、因为底盘接地/接地的读数大约为-635v。 但运算放大器运行在以-700V 为基准的约+/-66V 电源轨上。 该-700V 电源轨是滤波器级的输入、因此运算放大器的输入是滤波版本。 请注意、RC 滤波器级的电容器桥臂返回到底盘接地/接地。

    当使用一个电阻器旁路滤波器级时、它会按预期工作。 电阻值与滤波器级的直流路径值相似。 即使值更高、也会产生正确的输出、尽管存在相关的延迟、例如在5到10秒内达到500米的值。

    清晰(?) 这指向滤波器和相关的时间常数以及输入偏置电流的问题?

    我将就此提出支持请求、因为有一些细节我无法公开发布、并且从此处的文本中可能无法清楚地看到这种情况。

    谢谢

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     问题听起来确实是 OPA462输入偏置电流流经该输入滤波器电路中的极高电阻路径造成的。

    虽然从电源焊盘添加#30导线到 V-电源电平不会影响输出行为、但我想知道 是否由于没有可靠的 PowerPAD 到 PCB 铜热连接而使问题变得更加严重? OPA462的高热阻环境将 迫使其在更高的结温下运行。 如果您有可用的冷冻喷雾、请尝试给 OPA462一次喷雾、然后查看其输出是否偏离正电源轨。 对器件进行冷却时、应暂时降低运算放大器的裸片温度并使偏置电流显著降低。

    让我们看看这是否会产生影响。 如果没有、我们可以通过电子邮件设置一种安全的方式、让我们的应用团队查看您的原理图。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 对于离开此"悬吊"表示歉意。 在稍微四处走动之后、很明显、我根本没有正确的直流路径! 输入滤波器中的某些连接断开。 看不到它在该单元上的位置。 因此、即使电阻非常高、添加任何类型的直流路径也会在一定程度上恢复运行。 我想、以前的 BAS16二极管具有足够的泄漏电流来提供输入偏置电流、但低泄漏电流(但更慢)的 BAS116情况并非如此。 因此、我在外部复制了滤波器的值、并且它可以与该值"配合使用"。 电路运行仍然存在一些可能的问题。 如果我有其他问题、我将回到这个论坛。 非常感谢您对此提供的宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您返回我们、了解 您对  OPA462电路的发现。 我很高兴您能够确定输入缺少直流路径是问题的原因。  

     如果您需要任何其他帮助、请随时联系我们!

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程