This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML:剂量率差异

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179748/lm124aqml-dose-rate-differences

器件型号:LM124AQML

您好!

关于 LM124AWRLQMLV、该器件按 SMD 提供2种型号:

-高剂量率: 5962R9950401VDA

-低剂量率: 5962R9950402VDA

我在 SMD 中读出:

"此图纸上提供 RHA 器件的制造商已完成低剂量率下的批次验收测试
(10mrad/s)的高剂量率辐射损伤。 执行的低 DO 率(LDR)测试表明、这些测试批次中的器件没有方法1019定义的增强型低剂量率灵敏度、 条件 D。 在按照 MIL-STD-883的方法1019执行特性测试之前、将继续对每个晶圆或晶圆批次执行 LDR 上的批次验收测试。 由于重新设计的器件未按照方法1019展示 ELDRS、并且先前测试的器件为 ELDRS、因此器件型号将更改为02器件以区分这两个器件。 "

现在的状态是什么?

我是否可以认为型号01 (高剂量率) 也被视为无 ELDRS?

或者、至少是否有一个最低生产日期代码、我可以从中确定两种型号的裸片设计相同、从而确保两种 ELDRS 都是免费的?

我非常感谢您的支持

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、  

    我们将在内部对此进行研究、并将返回给您。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、  

    01型可能在 LDR 处进行测试、也可能不在 LDR 处进行测试、因此某些材料可能会失败 LDR。 仅02材料完全无 ELDRS、并在 LDR 测试、如 SMD 中所述。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley