This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:精密电压和电流监控器

Guru**** 2968470 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, INA290, LMP92064, AMC1311, AMC1301, AMC3330, AMC1302, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174522/amc1350-precision-voltage-and-current-monitor

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: INA290、 LMP92064、 AMC1311、 AMC1301、 AMC3330、 AMC1302、 AMC3302

大家好、

我们的客户正在考虑 使用 AMC1350进行高压测量、并希望确认其是否适合其应用。 根据我们的客户、

我的最大输入电压为100V、我想尽可能精确地测量40欧姆负载上的电压和电流、AMC1350是否适合与 INA290结合使用?

我可以使用 AMC1350来测量直流应用中的电压吗?

 LMP92064似乎是另一个很好的选择、但是不清楚它是否可用于 100V 电压感测。   只要 共模电压最大为2V、LMP92064可以通过电阻分压器测量高达100V 的电压吗? 请参阅下面的原理图以供参考。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这里需要隔离吗?  如果不是、LMP92064就可以了。  如果是、首先考虑两个 AMC 器件、一个用于电压、一个用于电流、而不是单个 LMP92064。  AMC1350具有+/-5V 输入范围、因此适用于交流电压检测-您可以将其用于直流电压、但 AMC1311是更好的选择。  100V 和40 Ω"负载"意味着您的测量电流为2.5A。  您可以使用具有100毫欧分流器的 AMC1301或具有20毫欧分流器的 AMC1302。  您还需要为 AMC 器件的高侧提供单独的电源。  如果电源有问题、您可以查看 AMC3330和 AMC3302器件。  对于此处提到的任何 AMC 器件、您仍需要一个 ADC 来数字化信号。  您可能还需要在 ADC 之前使用差分转单端放大器电路。  最后、让我们知道您希望如何继续!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅下面的客户响应。

    非常感谢您的宝贵反馈。 是的、需要隔离。 我的第一个目的是使用 INA290电流传感器、因为我更需要在 mV 区域内测量、而不是将值发送到 ADC CH1、 在我使用相当简单的分压器或有点复杂的 AMC13**测量电压后、将其发送到 ADC CH2。 在这种情况下、哪种解决方案可实现最佳性能? 我还附上了简单的块状图原理图。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 I2C 隔离器?  如果这样可以提供隔离、您需要 AMC13xx 的用途是什么?  电流测量是否需要与电压隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tom、这是两个不同的应用程序。 我采用带分压器和 I2C 隔离器的 INA290、或者我采用 AMC 以一种或两种 AMC 进行测量、正如您已经建议的那样。 我只是想知道、如果我想在系统中获得最佳、最精确的性能、哪种洗浴是最好的。 我担心的是、使用 INA290和分压器解决方案时、分压器的欧姆负载相当高、会影响电流测量精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    这两种方式都可以。  在 LMP92064的初始图纸中、负载位于高侧、在 V 分压器电路连接到100V 总线顶部的情况下测量 I 到 GND。  我不知道最新图中的"列"是什么、但我认为这必须以 Vcom 为基准、分压器将被称为 HV 源(INA 的+ IN 侧)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、谢谢。 色谱柱只是一根电阻为40欧姆的金属导线、用于将其加热至高温。 因此、我需要非常精确地测量电压和电流、根据这些变量计算精确的导线温度、并调节电压和电流以保持特定温度。 请帮我再做一件事。 什么是"差分转单端放大器电路"? 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    我们所有现有的隔离式放大器都具有差分输出。  在这种情况下、您有一个单端 ADC、它有助于将差分信号的满量程输出传输到单端转换器。  下面是一个应用简报、其中涵盖了电路的更详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa229a/sbaa229a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供应用简介。 我刚决定使用 LMP92064芯片、因为它似乎是最通用的选项。 您能不能给我一个手、因为根据数据表、我不清楚如何计算感应电阻器、没有公式、对于0-100V 电压、 最大电流为2.5A 会导致负载电阻值发生变化、因为我在电阻上产生的热量在39-46欧姆之间变化。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    最终(本质上)将是两个并联的分压器。  一个是加热器加分流器、另一个是电压监控器。  LMP92064在电流感测节点上具有~75mV 的输入限值。  用于电流测量 的分流器为 Rshunt = Vmax/Imax 或0.075/2.5 = 0.030欧姆。  您可以使用 模拟工程师的计算 器工具来确定电压测量的电阻分压器分压比。  为此、您可以使用137K 和2.8K (可以将137K 拆分为两个或三个电阻器)。  这将在最后为电压通道和电流通道提供大约2V 的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢。 还有一件事、电流感应节点的精度/分辨率是可以说的吗?   在节点上感应的最小步骤是什么? 如果我有这个2.5A 最大电流、我能用2.5A/12位、那么0、6mA 和100V/4096 25mV 计算得出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    LMP92064实际上属于 TI 的不同团队、因此我并不是直接熟悉它在所有工作条件下的运行/精度。  可以合理地假设您的末尾至少有11位精度  您的 LSB 或"step size"将如您所述。