This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371:电流过零检测

Guru**** 1827050 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA381, OPA348, TLV4376, OPA380, TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177785/tlv2371-zero_crossing-detection-of-current

器件型号:TLV2371
主题中讨论的其他器件:OPA381OPA348TLV4376OPA380TLV3201

e2e.ti.com/.../Current_5F00_zero_5F00_crossing-_2D00_-autosave-22_2D00_12_2D00_06-18_5F00_59.TSC  e2e.ti.com/.../Diff_5F00_amp.TSC

该活动的目的是向电流电路添加过零检测。 上图中所示的电路显示了连接到 Amp 以进行电流测量的 CT 的输出。 其输出被馈送到控制器。 此电路已存在于当前版本的电路板中。 不过、活动是检测来自输出(Vout 信号)的过零

1.如何在 Tina 中模仿上述电路(图)? 我是否按照 Diff 放大器仿真文件中所示正确完成了该操作? 输出似乎是180度相移? 它是否正确地模仿?

2.输出(Vout)应进入过零输入、并检测信号的过零。 您能帮您绘制电路图。

我已附加了我尝试过零检测的仿真文件(CURRENT_ZERO 交叉)。

请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    1) 1)交换 CT 导线以反转180度、以获得所需相位。

    差分放大器可切断一半的交流输入。 这是故意的吗? 该信号不适合过零。

    比较器越过零越好。 但对于如此低的频率、运算放大器通常是可以的。 输入信号应是共模的建议范围。 因此、直流电压中的输入应更高、因此所有电压均为正电压。 因此、它可以直接连接到 CT 负载电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. CT 固定在板上。

    2.之前版本的电路板上已存在差动放大器以读取电流值。

    3.我绘制的差分放大器的 Tina 仿真(模仿图中所示的电路)是否正确?

    4、Current_zero_arcing Tina 文件、我是否已将阈值设置为高于100mV 来检测过零? 这是正确的方法吗?   一些补偿将由控制器添加。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我假设只有 通过半波差分放大器才能访问 CT 信号。 将过零输入交换 为反相 。  

    对于输出边沿变化 检测器的过零、在 C1中添加10k 以在输出 下降时限制电流。 将失调电压从100mV 更改为15mV、以更 好地为变化计时。  

    由于 输入信号较差、这是一种不理想的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你的意思。 您能否共享 Tina 文件以更好地理解? 此外、我还需要交流迟滞理论、如果您也可以分享、那将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我将输入交换到右侧运算放大器、因为您希望与原始运算放大器相差180度。

    对于交流迟滞、电阻器 R7 (相对于 R1、R6)设置峰值、R7*C1设置长度。  

    e2e.ti.com/.../Current_5F00_zero_5F00_crossing-12_2D00_8.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这非常有帮助。

    为了清楚一点、我想理解180移位是由差动放大器操作引起的、对吧? 我的理解是否正确?

    您在帖子中提到我想要轮班吗? 您是否愿意以简单的基本术语来解释、以便不会产生混淆。

    2、VF2掉电又回来了、背后的操作是什么、实际发生了什么? 请您解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还使用类似的电路来检测交流侧的过零、三相三线(Delta)连接。

    让我简要介绍一下该电路。 我希望回顾一下电路和电路的解释。

    e2e.ti.com/.../3073.AC-zero_5F00_crossing.TSC

    简介:  

    VG1、VG2、VG3是三相交流电源、输入信号电压范围为0.5V 至3V。

    VG4、VG5、VG6增加了100mV (10kHz)以引入噪声。

    我正在计算以给定电路中第2行(参考)为基准的过零。 该电路的目的是检测线路电压过零。 I、e、V1的线电压与 V2.

    实际电路板(当前版本)具有 OPA381之前的器件。 现在、我的新检测电路在 OPA381之后开始、所以我从 OPA381的输出获取输入来计算过零。

    如波形结果中所示、我正在检测线路电压一侧的过零;我想考虑  过零进行此检测。 是不是、 好吗?

    我更改并调整了电阻器和电容器的值、电路似乎在0.5V ~ 3V 的情况下工作正常。

    但我不知道电路到底是如何工作的? 让我来说明一个场景、如果我改变 R4的电压小于2.2K、假设大约为1K、并且输入电压(VG1、VG2、VG3)大约为0.5V、则会发生误触发。 这是因为噪声信号(VG4、VG5、VG6)约为100mV、没有适当迟滞的空间吗? 在 Vac 阈值节点发生的情况、...

    这一切都在我的大脑中混乱。 请解释输入电压(0.5V ~ 3V)下的电路运行情况以及 交流迟滞的影响、至少有一些节点值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    现在我很困惑。 您的输入为0.5V、但表却大相径庭。

    323V 交流电是如何变为1.4455的?

    这些电压是相位还是相位接地?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入范围为边界电平(0.5V ~ 3V)。 1.44 ~ 2.86的封装非常紧密、因此为了更安全、我将范围扩展至(0.5V ~ 3V)。 这些是相间电压(实际系统中的3线差)。 因此我没有接地、我的基准(接地)实际上是第2行。 为了更轻松地进行过零检测、我考虑了恰好在零处发生的 V12线路电压、我还知道在该瞬时相电压将发生30度偏移。 希望我明白了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    谁将 U5B TLV4376置于电流零值、将 U2 OPA348置于电压零值? 这两个电路使过零检测变得更加困难。 它们对于过零完全没有必要。 这两个电路是否可以移除或零交叉电路未连接到它们? 这可能是重新开始的好时机。  

    连接的是不带 OPA348的电压交叉。

    e2e.ti.com/.../3073.AC-zero_5F00_crossing-_2800_3_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挑战在于、以前版本的电路板具有直至 OPA 的电路。  U5B TLV4376不在我的电路中。   因此、我别无选择、只能从 OPA 输出获取输入到过零。 过零电路将是下一版电路板的一部分。  

    此外、R1、R10不能接地、因为电路接地(参考)此处为线路2。 您能否还提到开路(X)的使用及其使用方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我了解需要使用已经存在的内容。  

    文件"3073.ac zero_caconing.tsc"在 OPA380为平坦0V 的一个输出边沿上部分忽略 OPA380。 我看到您可以访问不同的功率相(VG2.5)。  您能否单独使用它来确定过零相位。   

    当 VG2的输入信号较大时,TLV3201输入将远低于-200mV。 我将让比较器团队对此进行评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron 的帮助。 我们一直在与 Mohammed 一起研究这个电路。  

    穆罕默德

    是的、输入电压远低于-200mV、这意味着您超出了输入电压范围。 我将与您脱机工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。 保持引导。