This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:仪表放大器原理图审阅

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA317, OPA2388, INA333, INA826S, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179295/opa2388-instrumentation-amplifier-schematic-review

器件型号:OPA2388
主题中讨论的其他器件:INA317、INA188 INA333INA826SINA826
您好!
我们正在开发输液泵、它具有遮挡传感器部分、我们在电路中使用惠斯通电桥来检测遮挡(负载)。  
我们使用的传感器是 Forsenstek 的光束传感器(FMZK-10kg)、规格如下。   
额定输出      1.0±0.1mV/V             
励磁      3~10 V
零平衡      ±0.1mV/V
当我们为负载单元提供10V 电压时,负载单元的差分输出将为9mV 至11mV。
零平衡将±1mV、这意味着最小输出将为-1mV (无负载)、最大输出将为11mV (满载)
我们使用 OPA2388IDR 2电路运算放大 器构建仪表放大器(仅限缓冲器/放大器部分、无差动放大器)、以放大称重传感器输出并产生差动输出。
增益200000Ω 1400Ω 为285 (R =k Ω、Rg=k Ω)。 以便输出将为-286mV 至3146mV。
此电路连接和电源电压是否正确以处理负输入电压?
在单电源设计中、线性输出的输出是否得到保证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、  

    [报价 userid="546818" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179295/opa2388-instrumentation-amplifier-schematic-review "]作为单电源设计,是否保证线性输出的输出?[/quot]

    如果电路是在单电源中实现的、则必须实现 Vref 电压、如下面的仿真所示。 除非使用双电源轨、否则无法通过单电源提供-0.286V 至3.146V 的输出。 下面的仿真电路未优化您的运算输出电压范围。   

    e2e.ti.com/.../INA188-Single-Vs-12122022.TSC

    我不建议使用分立式 OPA2388运算放大器构建仪表放大器(IA)。 由于 OPA2388是零漂移运算放大器、因此我为该应用选择了 INA188。 您还可以将我们的低功耗 INA333或 INA317运算放大器用于该应用。  

    在分立式组件中构建 IA 将增加您的总体成本。 电阻器匹配对于构建高 CMRR IA 至关重要、而且我们 IA 的内部电阻器匹配范围优于0.01%或100ppm。  

    随附双运算 IA 电路应用手册。 我不建议构建 分立式 IA。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa281/sboa281.pdf?ts=1670843742587

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。 我看到过您建议的运算放大器、它们是高精度 IA、但在市场或 TI 不容易批量提供。 我们 之前还使用 了 PGA281AIPWR   、它具有差动输出、但缺货且交货周期长、这就是我们尝试使用运算放大器从 IA 复制差动输出的原因。 但现在我们已经准备好了单端输出、我们决定使用  INA826SIDRCR、这也是 一种有库存的精密 IA、您认为这是个好主意吗、您的建议是什么?

    谢谢、此致、

    Subash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    [引用 userid="546818" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1179295/opa2388-instrumentation-amplifier-schematic-review/4442494 #4442494"]您认为这是个好主意吗,您的建议是什么?

     INA826SIDRCR 是适用于应变仪应用的出色 IA。 我建议使用 INA188或类似产品、因为我认为您正在特别寻找零漂移 IA (OPA2388属于零漂移运算放大器系列)。  

     TI 网上商店的 INA826SIDRCR 库存状态如下所示。 INA826S 和 INA826具有相同的设计、但 INA826S 具有 INA826未提供的关断引脚功能。  

    您可能会考虑在某些难以找到的组件处于库存中时进行规划和获取这些组件。 有时、当您在当前市场条件下真正需要时、您可能无法找到这些器件。  

    https://www.ti.com/product/INA826S?keyMatch=INA826S#order-quality

    https://www.ti.com/product/INA826#order-quality

    下面是具有零漂移特性的 IA。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?login-check=true#p2192=Zero%20Drift

    如果您需要额外的助手、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond