请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 大家好、
我们是否应该关注任何问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Fred、
我唯一的意见是、1U 滤波电容器 C1、C2、C3设置的截止频率非常低、可以考虑使用较小的值。 模拟滤波通常最有效地帮助消除可能混叠到采样范围的高频信号、而对于低频噪声、通常最好依赖差分输入的共模抑制比。 这是由 C2和 C3等大电容器之间的潜在容差不匹配造成的、这些电容器可能会以不同的方式过滤信号、并实际上在正负输出之间产生差分电压。 放大器的单端输出应尽可能靠近 ADC 的输入端放置、以最大程度地降低可能耦合到信号线的噪声。
您好、Fred、
正确。 大多数电容器将具有+/-10%至15%的变化(温度范围内变化幅度更大)。 电容值越大,截止频率1/(2*PI*R*C)的变化就越大。 我建议将截止频率至少设置为所需信号频率的10倍且小于2MHz 的值、但这也取决于系统中的噪声源。 一旦电路板处于测试阶段、就可以调试这些值、但 将 C1的值降低到10pF、将 C2/3的值降低到1nF 是一个很好的起点。