This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 TI 文档 TIDU026中发现错误;不确定如何报告。

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA192, TINA-TI, OPA4191, OPA4192, OPA4196, OPA4197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741284/found-an-error-in-ti-document-tidu026-pdf-not-sure-how-to-report-it

主题中讨论的其他器件:OPA2376OPA192TINA-TIOPA4191OPA4192OPA4196OPA4197

我在 TIDU-December 2013修订版2013年12月中发现了错误、但我不确定如何报告。   

我只需在这里写下它、希望它能帮助别人。  

Tim Green 的写法非常出色、这种校正可能被认为是需要考虑的。  

在第5节"修改"中、文本显示"对于此单电源应用、使用 OPA2376双路运算放大器..."

我相信 Tim 的目的是使用一个包含两个部分的 IC:U1a 和 U1b。

但原理图显示了两个单独的 IC、U1和 U2、以及 OPA2376的引脚编号错误。  

引脚编号与本文档前面使用的 OPA192相对应。  

我想建议在单轨应用中使用 OPA2376是事后才考虑的、并且原理图只部分更新了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arnold

    感谢您将此事提请我们注意。 我将通知文档团队。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿诺德:
    双通道 OPA2376的引脚数为100%正确。 OPA2376上的 U1A 和 U1B 应该已经被标记。 对于 TINA-TI SPICE 仿真器中使用的器件符号、我们当前没有在双路或四路运算放大器上映射正确的引脚编号。 这一问题似乎很简单,但由于其他优先事项,从未得到解决。 不过、在积极的方面、我可以告诉您、我们有多年的时间致力于使 SPICE 运算放大器精简模型与数据表相匹配、这意味着它们与实际器件相匹配、这意味着 TINA-TI 仿真将与您的第一个 PCB 非常接近。
    请告诉我、我们是否可以在其他运算放大器方面提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tim。  这就是它的原因。

    虽然我已经为您准备好了、但我的应用使用单端+12VDC 电源、因此 OPA2376可能不是解决方案。  

    您会推荐 OPA192还是其他器件?  

    (最好使用四路器件、这样我就可以使用一个运算放大器来缓冲 Vref。)

    顺便说一下、很荣幸能从伟大而强大的 Zo 向导获得直接的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 OPA4192和 OPA4191或其更低的等级(较低的扩展性) OPA4197和 OPA4196。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arnold

    由于我们尚未听到反馈、因此我们假设这已经解答了您的问题。 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis