请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:OPA2376、 OPA192、 TINA-TI、 OPA4191、 OPA4192、 OPA4196、 OPA4197我在 TIDU-December 2013修订版2013年12月中发现了错误、但我不确定如何报告。
我只需在这里写下它、希望它能帮助别人。
Tim Green 的写法非常出色、这种校正可能被认为是需要考虑的。
在第5节"修改"中、文本显示"对于此单电源应用、使用 OPA2376双路运算放大器..."
我相信 Tim 的目的是使用一个包含两个部分的 IC:U1a 和 U1b。
但原理图显示了两个单独的 IC、U1和 U2、以及 OPA2376的引脚编号错误。
引脚编号与本文档前面使用的 OPA192相对应。
我想建议在单轨应用中使用 OPA2376是事后才考虑的、并且原理图只部分更新了。